结果:找到"语音芯片 声音ic 语音ic 语音播放ic",相关内容1000条
  • N9305语音芯片在共享充电桩的应用!
  • 由于全球各国“碳中和”计划的逐步进行中,全球电动汽车的普及度持续提升带动着电动汽车充电桩的需求不断增加。根据IEA的披露数据显示,从2017~2020年,全球纯电动汽车(BEV)和插电式混合动力汽车(PHEV)的产销量呈持续上涨趋势。虽然目前汽车市场上电动汽车销量占比较低,但过去四年间的增长率一直维持高位。而中国电动汽车充电桩行业的发展是电动汽车发展的基本保障,充电桩的建设也是对电动汽车行业发展的基本支撑。然而充电桩不能直观的、智能地告知消费者充电桩目前所处的工作状态技术问题,很多厂家为解决上面的问题,都本着创新,提出一种带有语音提示功能的智能充电桩来实现。带有语音提示功能的智能充电桩可以语...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic 提示ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-01-04 17:02:00
  • 语音芯片助力剃须刀智能语音化!
  • 随着人民生活水平的不断提高,各类小家电产品也走进了寻常百姓的生活中,中国作为新兴市场不断吸引生产企业推出符合中国消费者习惯的小家电-电动剃须刀。各级家电销售渠道在中国进一步扩张、渗透,假日经济蓬勃增长,对带动剃须刀市场快速发展起到了非常积极的作用。生产企业携手渠道商共同推出促销活动,使电动剃须刀市场呈现爆发式增长。电动剃须刀在使用前不需要涂抹剃须膏,随时随地进行清洁就可以,不受时间地点限制,不需要照镜子就能够清洁干净,还能避免划伤危害。而且还能随身携带,体型小巧,特别适合忙碌的上班族。市面上还有的剃须刀它的功能非常全面,就连带修理鬓角和胡须,剃头发的多功能。每次使用过后也不需要马上清洗,只要...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-09 15:21:00
  • 汽车右转弯报警器为什么可以语音播放?
  • 由于混凝土运输车辆体型庞大,在右转弯时后视镜会出现瞬间盲点,这时是最容易出事故的时候。事实上,很多与大型运输车辆有关的重大伤亡事故,都是在车辆右转时与骑自行车或电动车直行的人相撞并造成碾压。随着国家车辆安全行驶新法规的实施,整车总质量大于或等于12吨的货车需要安装右转弯提示音装置。如果大型货车安装了这样的交通安全语音提示装置,在车辆左右转弯、行驶时发出语音提示,提醒驾驶员集中精力,谨慎驾驶,安全驾驶,市民出行时又多了一声安全的提醒,从而避免或减少事故的发生。最终为行人带来安全,为运输企业减少不必要的损失。右转弯提示报警器一般采用MCU控制语音芯片的方式——九芯电子NVG040W语音芯片;九芯...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-07 15:18:00
  • 语音芯片理疗仪声音ic选型推荐!
  • 理疗仪是物理治疗仪器的简称,是将物理因子作用于人体,使之产生好转的设备,适用于家庭、办公室等场所。应用最广泛的理疗设备应该是热疗仪器。热疗的直接结果就是引起人体局部组织的血管扩张,使血流量得到加强,打通淤塞的毛细血管,增加对人体组织的血液灌注量。这类仪器的疗效与人体在血液循环改善的条件下,促进了组织细胞的新陈代谢有直接关系。所以血液循环的改善程度与疗效直接对应。然而很多客户在使用理疗仪时,不清楚功能模式,不能够更好地使用,于是很多理疗仪厂家都加入了九芯电子NV020C语音芯片实现语音提醒功能,如开机时可以语音播放引导使用以及使用过程中的注意事项!NV020C语音芯片是我国知名芯片型号NVC语...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-03 15:34:00
  • 除螨仪语音播放芯片选型!
  • 由于人们对品质生活水平的提高,除螨仪成了家庭必不可少的现代环保小家电,这款小家电给我们温暖的家带来清新干净的环境,让人感觉非常温馨。除螨仪(又名除螨机)市面上一般的除螨仪都是采用的拍打+吸尘+紫外线功能进行除螨杀菌,部分带有热风效果。其中最重要的功能,也就是除螨的关键是拍打功能。拍打不能回避振幅,也就是振动力度的问题。破坏螨虫腿部的抓力,需要选择一款强力有效的除螨仪。并且螨虫对人体造成伤害不仅仅依靠它本身,还有螨虫尸体、排泄物等,单纯地将螨虫杀死是不能叫做除螨仪的。还需要把螨虫和过敏源吸出清理掉。而很多客户在使用除螨仪时,不清楚功能模式,不能够很好地除螨,于是很多除螨仪厂家都加入了九芯电子N...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-02 16:00:00
  • 语音芯片声音ic在自动洗车机上的应用!
  • 随着中国经济的飞速发展,汽车越来越多地进入了家庭,汽车的快速增加与人们生活节奏的日益加快,使得全自动洗车机越来越受到广大车主的青睐。然而很多人在使用自动洗车机时,会遇到“要先做什么,怎么做”等问题,因此很多洗车机厂商都在自动洗车机上加入了语音提醒功能,当感应到客户开车进来时,可以语音提醒客户操作,帮助客户使用的更方便!而自动洗车机实现语音提醒功能的核心是加入了语音芯片,NV080H语音芯片是九芯电子推出的一款为4位微控制器,可播放4声道或4声道旋律通道ADPCM与PWM直接驱动电路。PWM分辨率为8/10/12位。它们包括一个低成本,高性能CMOS微处理器。四种复位条件:低压复位/上电复位/...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-01 15:54:00
  • OTP语音芯片和语音芯片掩膜MASK的区别!
  • 什么是OTP语音芯片?OTP(OneTimeProgramable)是MCU的一种存储器类型,意思是一次性可编程:程序烧入IC后,将不可再次更改,因此OTP语音芯片也叫一次性烧录(编程/擦写)的语音IC。从OTP定义上来看,它是只能一次性烧录的语音芯片,同时大家都知道OTP没有最小数量的限制,只要客户提供声音,OTP语音芯片九芯电子公司把声音处理和编程后通过烧录工具烧入OTP芯片中,这种方式是最常见的OTP烧录方式。九芯电子NV020C语音芯片OTP一次性烧录语音ic掩膜语音芯片和OTP语音芯片两者最大区别就在于价格和数量:量很大一般选掩膜,量小就选OTP了,同时OTP交期更短来进行选择;O...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-04 17:06:00
  • 语音芯片是怎么烧录的?
  • 语音芯片是芯片内的一部分,语音IC;中文又被叫做声音芯片、音乐芯片,可以由按键控制或MCU控制的,直接发声的集成电路芯片。根据语音芯片的输出方式分为两大类,一种是PWM输出方式,一种是DAC输出方式,PWM输出音量不可连续可调,不能接普通功放,目前市面上大多数语音芯片是PWM输出方式。另外一种是DAC经内部EQ放大,该语音芯片声音连续可调,可数字控制调节,可外接功放。而我们的生活中经常见的停车场报金额、电梯报站、货车报“左转弯,请注意”等等,都是应用了语音芯片,那么语音芯片是什么烧录的呢?作为源头语音芯片专业厂家,九芯电子根据10余年的行业经验为大家讲解:语音芯片的烧录是根据不同类型的芯片,...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-28 16:53:00
  • 验票闸机为什么可以发出“验票成功”语音提示?
  • 验票闸机由于不同厂家以及不同需求终端的因素,其使用流程、功能也各不相同,导致人们往往不熟悉具体的操作,导致多次重复验票,降低通行速度,而专人守在闸机口往往又会占用大量的人力资源。因此通过在闸机中增加高质量、低成本的NV080B语音芯片,使得闸机拥有了语音播报、引导人们正确使用闸机验票通行的功能,可以解决人们因不熟悉闸机操作而影响通行效率的问题,同时节省人工引导操作闸机的成本,让新一代的增加语音播报功能的闸机产品更具有市场竞争力。NV080B语音芯片是一款一款适合工厂量产型的工业级OTP语音芯片。它具有成本低,性能稳定,音质高,控制方便,电路简单等诸多显著优点。适合低成本快速投产,仅需一天即可...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic ic ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-27 18:11:00
  • 刷脸寄存柜为什么可以发出声音?
  • 随着人脸识别技术的不断发展,刷脸应用的场景越来越多。从刷脸支付到刷脸取钱,从刷脸开门禁再到刷脸解锁手机,从刷脸安检登机再到刷脸认证办事……刷脸时代已悄然来临,深入到国人生活的方方面面。近日,“刷脸”这项技术出现在了不少超市储物柜、游泳馆等地。顾客在储物柜上按下存物键/取物键,再将脸对准屏幕识别,相应的储物柜便打开了。整个过程无需登记租用、领取钥匙,甚至不需要保存密码纸作为储物凭证,存取物品耗时不到10秒。人脸识别屏幕上有温馨提示,会语音告知顾客操作方式如:“请正视显示屏一臂距离!”这是怎么做到的呢?寄存柜可以发出语音温馨提醒是因为里面置入了语音芯片,语音芯片,顾名思义就是可以存储控制播放语音...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-19 17:03:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: